1) Wie kann ich mich bei HYDAC bewerben?
2) Welche Unterlagen sollte ich bei meiner Bewerbung einreichen?
3) Ich habe keine passende Stelle im Stellenmarkt gefunden. Kann ich mich trotzdem bewerben?
4) Wie läuft der Bewerbungsprozess ab?
5) Welche Studiengänge passen zu HYDAC?

1) Ist das Kooperative Studium für jeden Studiengang und jede Hochschule gedacht?
Das Kooperative Studium können wir nur in Verbindung mit unseren Partnerhochschulen anbieten.
Diese sind:
Hochschule für Technik und Wirtschaft Saar
Hochschule Kaiserslautern
Universität des Saarlandes – nur im Studiengang Systems Engineering
Mögliche Studiengänge sind bspw. Mechatronik, Maschinenbau, Engineering & Management, Elektrotechnik, Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Prozess- und Verfahrenstechnik u.v.m..
2) Wie läuft das Kooperative Studium ab und wie ist meine Arbeitszeit?
Während des Kooperativen Studiums besuchst Du weiterhin regulär deine Vorlesungen. Parallel dazu bist Du 590 Stunden pro Jahr im Praxiseinsatz bei uns. Die Stunden kannst Du Dir in Abstimmung mit Deinem Betreuer flexibel einteilen.
3) Wie werde ich während des Studiums betreut?
Dir steht während des Kooperativen Studiums zum einen Dein fachlicher Betreuer/Vorgesetzter aus der Abteilung in der Du eingesetzt bist zur Verfügung. Zum anderen hast Du aber auch eine studentische Betreuerin aus dem Talentmanagement, die Dir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht und Deine Entwicklung bis zum Ende des Studiums begleitet. Um Deine Entwicklung optimal begleiten zu können, finden auch regelmäßig Feedbackgespräche mit Deinem fachlichen Betreuer und Deiner studentischen Betreuerin statt. Für diese Gespräche kommt Deine studentische Betreuerin auf Dich und Deinen fachlichen Betreuer zu.
4) Was ist der Unterschied zum Dualen Studium?
Das Duale Studium und das Kooperative Studium werden oft verwechselt, sind aber ganz unterschiedliche Modelle. Im Kooperativen Studium bist ganz regulär selbstständig bei einer Hochschule eingeschrieben und sammelst parallel dazu während der Vorlesungszeit sowie in den Semesterferien Praxiserfahrung in unserem Unternehmen. Es gibt also nicht wie beim Dualen Studium feste Zeiträume für Theorie und Praxis. Du hast beim Kooperativen Studium also dauerhaft das Zusammenspiel aus Theorie und Praxis.
5) Wie ist die Vertragsdauer im Kooperativen Studium?
Dein Kooperatives Studium kann ab dem zweiten Semester jederzeit starten. Ab dann erstellen wir einen Vertrag bis zum Ende deiner Regelstudienzeit plus ein Puffersemester, falls Dein Studium doch länger dauert als gedacht. Dein Vertrag endet dann mit Abgabe deiner Thesis bzw. letzten Prüfungsleistung.
6) Wie ist die Aufwandsentschädigung während des Kooperativen Studiums?
Egal wie viele Stunden Du pro Monat leistest, Du erhältst eine feste Aufwandsentschädigung:
Im Bachelor: 1.050 €/Monat
Im Master: 1.200 €/Monat
7) Wie sieht es aus mit einem Praktikum und einer Abschlussarbeit?
Falls in Deinem Studienverlaufsplan ein Praktikum oder eine Praxisphase vorgesehen ist, ist diese ebenfalls Teil Deines Kooperativen Studiums. Genauso sieht es mit deiner Abschlussarbeit aus. Hierfür erhältst Du zum gegebenen Zeitpunkt einen Zusatzvertrag von uns.
8) Wie stehen meine Chancen nach dem Kooperativen Studium bei HYDAC bleiben zu können?
Das Kooperative Studium eignet sich super zum Einstieg in unser Unternehmen. Da wir Dich über das gesamte Studium hinweg betreuen ist es grundsätzlich unser Ziel Deinen Weg auch nach dem Studium weiter zu begleiten.

1) Wie läuft eine Werkstudententätigkeit ab und wie ist meine Arbeitszeit?
2) Ab wann kann ich eine Werkstudententätigkeit starten?
3) Welche Möglichkeiten habe ich nach meiner Werkstudententätigkeit bei HYDAC?

1) Kann ich bei HYDAC auch ein Praktikum machen oder meine Thesis schreiben?
2) Wie läuft die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, mir und Universität bezüglich einer Thesis ab?
3) Welche Arten von Praktika werden angeboten?
Prinzipiell kann man bei uns sowohl freiwillige Praktika (Dauer max. 3 Monate), Pflichtpraktika und Vor-/Grundpraktika absolvieren. Du kannst Dich entweder direkt auf eine ausgeschriebene Praktikumsstelle bewerben oder uns eine Initiativbewerbung senden. Bei einer Initiativbewerbung ist es äußerst wichtig, dass Du uns genau mitteilst wann Du starten möchtest und welche Bereiche und Tätigkeiten für Dich interessant sind.
.png?format=webp)